欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

惰轮选型要点(选型概要)

  • 2022.08.29 10:04:00
  • 米思米
  • 7539

惰轮是一种具有圆柱形状的机械要素构件,用于引导皮带,其外径形状与所用皮带形状相同,利用滚动摩擦与皮带一起旋转。

结构、用途、使用案例

结构

由于惰轮是用于改变皮带的路径,所以具有以下结构。

· 内部有滚动轴承,具有可以相对于固定轴自由旋转的结构。

· 惰轮的外径形状与所用皮带的形状相匹配。

· 当利用惰轮的外径在皮带背面滑动时,惰轮的外径为平面。

图1是惰轮的外观照片。如该照片所示,在中心孔部位是滚动轴承,其外周被加工成与皮带相匹配的形状。

图1.惰轮的结构、种类与外观照片


同步皮带用

链条用

V带用

平皮带用

惰轮外观

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

用途

在传递平皮带V带同步皮带链条的旋转动力的旋转轴机构中,如图2所示,惰轮是用于改变皮带在主动带轮和从动皮带轮之间通过的路径。

图2.惰轮的用途


变更皮带的路径

增大包角

变更前的配置

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

利用惰轮变更后的配置

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

内容

如果皮带的路径中存在干涉,则需要避开该路径,可如上图所示使用惰轮改变皮带路径。在这种情况下,主动皮带轮和从动皮带轮2之间存在干涉物体,需要让该部分的皮带避开干涉物体。

用皮带进行动力驱动时,是利用旋转皮带将主动皮带轮的旋转传递至从动皮带轮,而为了传递动力,必须如上图所示增大包角Θ0。利用惰轮将这一包角从Θ0增大至Θ0’。

此外,当没有与设计轴间距相匹配的皮带时,选择较长的皮带,利用惰轮压住皮带并兼做张力调整,也是其用途之一。

使用案例

图3显示了将惰轮链轮应用于链条时的示例。将轴穿过链轮中心的固定孔,并用螺母固定。惰轮链轮具有可通过调节螺钉调节位置的结构,以用于消除链条的松弛。此时,必须选择与链条节距等规格相匹配的惰轮链轮的外径形状。

图3.链条用惰轮

惰轮选型要点(选型概要)

选型要点

选型的要点有以下2点。

外形形状选型

进行惰轮选型时,作为应用对象的传动部件特征以及相应使用的惰轮形状如下表所示。

表1.传动部件特征及惰轮形状

传动部件

平皮带

V带

同步皮带

链条

特征

传动距离

中~远距离

中~远距离

中距离

中距离

速度

高速

高速

中速

中速

传递动力

低动力

中动力

中动力

高动力

惰轮形状选型

内侧

平面

V槽

齿面形状

链轮形状

外侧

平面

平面

平面

链轮形状

当所用的动力传动部件为“V带”或“同步皮带”时,惰轮的外形必须根据其安装位置来选择。此外,在配置惰轮时,配置在皮带齿面侧时称为“内侧”,配置在相反侧时称为“外侧”。

图4.惰轮的配置

惰轮选型要点(选型概要)

 

根据惰轮附加的功能选择固定方法

在配置惰轮时,其固定方式会因是否添加所用皮带等动力传递部件的张力调整功能而相应发生变化。增加张力调整功能时,需要通过丝杠等驱动机构从外侧移动惰轮。另一方面,如果不需要张力调节功能,则只需有固定功能即可。固定惰轮时,是利用安装在中心部位的轴承内表面上的孔固定,专用固定件由制造商提供。图5中是该部件的示例。

图5.惰轮的固定部件

传动部件

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮固定部件

法兰型

螺纹型

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

推荐商品

惰轮

链轮惰轮

链轮带凸台惰轮

经济型   惰轮 S2M

链轮 40B

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

链条导条

链条导向件   带C型槽/L尺寸选择型/L尺寸指定型

链条导向件 带安装法兰/L尺寸固定型

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

米思米

米思米

 

链条连接杆

连接杆零件

连接杆 标准型·加长型

惰轮选型要点(选型概要)

惰轮选型要点(选型概要)

米思米

米思米

关联类别

Ø  V带皮带轮、惰轮

Ø  驱动链条、链轮

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities